结果:找到"SI24R1 NRF24L01P 人员定位 有源标签 资产管理",相关内容1000条
- 超低功耗CSM2433射频芯片2.4G+125K+MCU的PKE人员定位进出考勤门禁芯片方案
- CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片无线收发器特性发射工作在2.45GHzISM频段发射兼容BLE4.2接收工作在15KHz-150KHz内置32次可编程NVM存储器3.3V编程电压集成低电压自动报警功能集成温度报警与防拆卸报警功能集成防冲突通信机制具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能内置三通道低功耗ASK接收机可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒125KHz接收灵敏度60uVRMS集成125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能集成125KHz无线编程功能内置10bit数字温度传感器内置3KH...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 人员定位 进出考勤 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2022-09-29 11:02:00
- 新款SI24R2F+集成NVM可测温+计数的DEMO板研发资料
- SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为15uA。 Si24R2F+开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 15:27:00
- SI24R2F+集成NVM的低功耗.可外接NTC和震动传感器技术开发资料
- SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 冷链管理,测温产品,畜牧标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-03-09 15:59:00
- SI24R2E集成MCU2.4G内部开发资料
- Si24R1Datasheet.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 11:37:00
- SI24R2B2.4G单发技术开发资料
- SI24R2PS1.1.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 10:49:00
- SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
- 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
- 立创EDA如何使用极坐标?
- 画板子板框需要使用极坐标,找了下没找到,请问是否有这个功能?,而且发现量角器精度是度,做到0.1度也好啊
- 所属专栏: PCB设计 标签: 坐标定位 发帖人:Konel 发帖时间:2020-06-10 21:23:00
- SI24R2F大功率2.4G单发内置MCU电动车安全管理标签应用芯片
- 电动车安全系统应用需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或者爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产和人身安全,无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态或者是否安全,在2019年就多次发生电瓶车充电时发生爆炸或者起火事件。系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片SI24R2F,芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车安全管理芯片 资产管理标签芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-05-30 16:15:00
- 智慧标签方案-SI24R2E2.4G技术资料
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-25 14:14:00
- 智慧园区实际应用实例--智能巡更系统
- 一、需求背景小区或者工业园区保卫工作,夜晚巡更。以往是通过签到或者扫二维码方式判断,过程中可能会出现帮打卡或者不到现场的可能性。为了避免此情况,现在提供超低功耗的M1卡加NB-IOT双频阅读器,通过识别保安绑定的个人M1卡,再将打卡信息实时传到后台。保证巡更的严密性和安全性。二、系统组成13.56M的RF芯片加NB-IOT互联,实现了真正的超低功耗,使用年限一年以上不用充电三、系统原理工业园区(或居民小区)安保人员携带M1卡片进行巡逻,在巡逻路线上设置打卡点,安装双频阅读器(13.56MHz+NB-IOT),安保人员在园区内巡逻,将所有点位全部巡视一遍,完成打卡,打卡数据信息会通过NB-IO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 NRF24L01P 人员定位 有源标签 资产管理 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-08 16:47:00
返回